欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:NLJS-ISO7379-8X20-M6CB12.9(10) 1、 L总长包含螺纹部分吗,还是仅指杆的部分不包括螺纹? 2、途中的L1和L2是哪段,L=L1+L2吗?

提问时间:2026-10-26

2474 浏览

全部回答(1个)

L1=20mm,螺纹部L2=11mm(+-0.25mm) 产品信息内的20指的就是L1,等高螺栓里的L指的都是光杆部的长度。

发表时间: 2026-10-26

有用

猜你想搜