欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
等高螺栓
等高螺钉NLJS-ISO7379-10X45-M8CB12.9(10)的光杆长度...
问:等高螺钉NLJS-ISO7379-10X45-M8CB12.9(10)的光杆长度是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
等高螺栓
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-11-13
2345
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号中的45即光杆长度
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
E5627大力钳最大张开尺寸是多少?
下一问题:
电动螺丝刀DF012DSE配套的螺丝刀头是什么?
猜你想搜
HPB-12X45的硬度是多少?
NLJS-ISO7379-8X20-M6CB12.9(10) 1、 L总长包含螺纹部分吗,还是仅指杆的部分不包括螺纹? 2、途中的L1和L2是哪段,L=L1+L2吗?
压纹旋钮NKBD3-10是怎么安装的?螺纹部是M3,但是光杆部是2,穿过安装板的时候螺纹大于光杆。
薄头螺栓DIN603-SUS-8X45(130)的具体材质是什么?
KAFP1Z面板是4个螺钉安装的方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是多少?
派特莱这款中间螺钉是通用的嘛?