欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:TD-73 和 TD-35, 1、喷嘴是否可以拧下; 2、喷嘴是否便于和另外的追加工焊接作业。 3、喷嘴口径15mm是否内螺纹 4 、喷嘴材质 5、喷嘴突出部分是否是喷嘴的外螺纹

提问时间:2026-11-13

1928 浏览

全部回答(1个)

1、可以的。 2、无法保证。 3、是 4、铝合金 5、不是

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜