欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型材连接件LBJ8-30的承载是多少?

提问时间:2026-11-13

3191 浏览

全部回答(1个)

可以参考连接件里面M8螺栓,强度等级4.8级的抗拉强度参数,经过计算在1400N左右 不过正常使用不会损坏,所以这个数值没有太大参考意义,此件主要还是起到连接型材的作用。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜