欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:指示灯ND16-22B/2 220V G 是绿色的,如果需要白色的,型号是哪个?

提问时间:2026-11-13

3012 浏览

全部回答(1个)

可以选用型号ND16-22B/2 AC/DC220V W

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜