欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DIN915-M2X5CBL 这个型号的 Z和d2的 参数 ?

提问时间:2026-11-13

2011 浏览

全部回答(1个)

Z:min 1mm,max 1.25mm d2:min 0.75mm max 1mm 。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜