提问时间:2026-11-13
3580 浏览
全部回答(1个)
运动控制卡PSMC-4DL-PCI自带驱动程序,不过还需要另外购买软件ACX-PAC(W32)自带使用教程和转接电缆PCB100PS (两端带头,即接插件)。 PCB100PS是用来连接运动控制卡和转接板CCB-SMC2(附件)的 ,然后转接板再来连接外部的伺服等,连接电缆就是常用普通的DSUB37和9芯的线束即可。
发表时间: 2026-11-13
有用