欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:KQ2接头的释放套筒上,除了SMC的刻印之外,还有数字8和5/16的刻印。这两个数字有何含义?

提问时间:2021-09-03

2777 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

φ8公制用接头与φ5/16英制用接头的释放套筒是通用的,根据释放套筒的颜色(浅灰色为公制尺寸,橙色为英制尺寸)来识别。Φ4与φ5/32用接头、φ3.2与φ1/8用接头的释放套筒上同样也有两个数字的刻印。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜