欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:百分表802-01-0-3是否可以安装在S115-102-101这个磁性表座上?

提问时间:2026-11-13

1896 浏览

全部回答(1个)

可以的。 S115-102-101 这个磁性表座使用φ8和φ6的直径。 已作为信息不全升级CASE提交。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜