欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:关节轴承用连接棒LBRFN6-80和LBRFN5-80附带的外六角螺母的厚度分别是多少?

提问时间:2026-11-13

1824 浏览

全部回答(1个)

LBRFN6-80 螺母厚度5mm LBRFN5-80 螺母厚度4mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜