欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:1、欧式端子台MTCD2.5-2-PV-10P的等电位功能是指插上跨接件MTJA2.5-2-10P以后使上下两层的四个点位导通么? 2、跨接件MTJA2.5-2-10P是否需要单独购买? 3、使用导轨型号是什么?

提问时间:2026-11-13

3408 浏览

全部回答(1个)

1、不是上下导通,是左右导通,本来单片四个点是通的。 2、需要另行购买 3、适用导轨为标准35mm的导轨

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜