欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:研磨机MAXDS102和打磨头JGPC0.4-400是否配套?

提问时间:2026-11-13

1998 浏览

全部回答(1个)

研磨机的夹头(mm):3,带轴内研磨砂轮的柄径(mm)也是3.所以可以搭配的。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜