欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号PM8025HA1BAL-7的AC风扇,在30度室温下使用风扇电机会达到多少温度?

提问时间:2026-11-13

2817 浏览

全部回答(1个)

风扇类自带的电机的温升出厂测试为30℃,电机温度达到60°C左右都是正常的。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜