欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
大力钳
E5627大力钳最大张开尺寸是多少?
问:E5627大力钳最大张开尺寸是多少?
生产加工用品
大力钳
力易得 ENDURA
尺寸
提问时间:2026-11-13
1886
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
全部打开后大概40mm左右。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
713-01-25*0.01千分尺测头的直径是多少?
下一问题:
等高螺钉NLJS-ISO7379-10X45-M8CB12.9(10)的光杆长度是多少?
猜你想搜
夹取的工件尺寸大于夹爪的张开尺寸怎么办?
电动夹爪夹取的工件尺寸大于夹爪的张开尺寸怎么办?
SC500A带脚轮部分的张开宽度是多少?
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?
CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
手套11-638-8和11-638-9尺寸具体有什么差别?