欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:PACMSV-UT60-W6-V200马达是否含有调速器?

提问时间:2026-09-29

2395 浏览

全部回答(1个)

不带的。 推荐 PACMVW-U60-W6-V220 电机+ 速度控制器和 PACMGX60-12.5 减速机单体组合使用。 1、相同品牌的电机单体+减速机单体+速度控制器; 2、法兰尺寸相同; 3、适用功率相同

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜