提问时间:2026-11-13
3504 浏览
全部回答(1个)
抱歉,负载无法保证,四个轮子是最主流的安装方式,实际装四个轮子时大部分时候只有三个在吃力,所以我们的计算总负载的方式是单个负载乘以3,即使能保证安装底面100%平,所有的轮子100%接触到地面吃负载才能保证单个负载乘以个数。但实际使用时根本无法做到,哪怕装8个10个也不见得有改善。设计计算时只能最多按照3个脚轮的承重来判断,所以建议直接选更大负载的脚轮,装四个即可。
发表时间: 2026-11-13
有用