欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:纬正的测量平台ECD-GT2,它前端的夹持形状是什么样子的,是否是燕尾槽型的?它的底座平面度能达到多少?

提问时间:2026-11-13

15987 浏览

全部回答(1个)

日本官网有英文的目录,请参考。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005037583 此产品台面为DIN876 GRADE00标准,大约±5μm误差, 带燕尾槽。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜