提问时间:2021-09-03
3306 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
螺纹孔的直径越小,排屑空间也就越小,结果就容易发生切屑堵塞,导致丝锥折断。如果使用小直径用螺纹铣刀,能够将切屑细碎分断, 可实现稳定的小直径螺纹孔加工。如果使用进行塑性加工的挤压丝锥,因为不产生切屑,从而可以避免折断故障,而且能提高螺纹的刚性。可使用挤压丝锥的工件材料有限,请预先确认后再使用。
发表时间: 2021-08-31
有用