欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:JL04V-6A10SL-3SE-EB-R 和 JL04V-6A10SL-3SE-R , 1.两者的差别是什么 2.差别部分是否单独出售

提问时间:2026-11-13

1909 浏览

全部回答(1个)

1,JL04V-6A10SL-3SE-EB-R,此产品除了直通型的插头外还附带背壳 JL04V-6A10SL-3SE-R只是单纯的直通型插头 2,这个零件不能单独售卖,其实上述2个型号都可以与另一端进行对插使用。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜