欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:电动螺丝刀BLF-7000法兰尺寸和作用是什么?扭矩精度是多少?

提问时间:2026-11-13

3340 浏览

全部回答(1个)

此为自动机用螺栓,法兰可以固定在自动机上,根据其他配套设备,可以实现自动锁紧螺丝。法兰安装位置的孔间距是51孔径5.5最大外圆是60左右,法兰可以拆卸。 扭力精度是±8%,假设扭力值设定在1.3NM时,扭力波动范围为1.196~1.404NM 此款电动螺丝刀厂家建议连续锁螺丝颗数不要超过1万2,请参考。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜