欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用手拉葫芦之前要做哪些检查?

提问时间:2021-09-03

4536 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.对载重链条进行检查,观察链条表面是否有磨损,是否有变形的环节;链条表面是否有焊接瘤等等,如链条本身有不安全的隐患,建议更换后再使用葫芦。2. 对上下吊钩进行检查,下吊钩能否360度进行旋转,吊钩表面是否完好无损,是否有缺口或者破损的情况。吊钩上的安全舌片是否正常,有无开口或者不在吊钩舌尖内的卡槽位置;如有类似情况同样建议更换后使用葫芦。3. 如果是双链的手拉葫芦,还应检查载重链条是否有扭链的情况发生,如果有通过翻转下吊钩来实现链条在同一水平方向,保证在起升过程中在导链轮里发生卡链现象。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜