欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:板材LCPM6H-543-290-5-F260.5-G268-N6 LCPM6H-543-290-5-F260.5-G268-N5 N5,N6两种的实际孔径是多少?

提问时间:2026-11-13

1951 浏览

全部回答(1个)

按照标准板材的通孔加工标准提供,N5实际孔径5.5mm,N6实际孔径6.5mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜