欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:电磁阀4GE319R-00-E2-3底座等配件型号是多少?

提问时间:2026-10-20

2638 浏览

全部回答(1个)

单体阀底座型号:4G3R-SUB-BASE-08如果是集成阀底座型号是:M4GE3R-08-2- 对应的盲板和堵头型号是:4G3R-MP和4G3R-08P

发表时间: 2026-10-20

有用

猜你想搜