欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:Dsub连接器罩壳DE-C8-J9-F3-1R配套的连接器型号有吗?

提问时间:2026-11-13

1935 浏览

全部回答(1个)

只要是JAE品牌的D*,D*M,D*MA.D*U系列的9芯的连接器都可以使用。比如公头:DE-9PF-N;母头:DE-9SF-N。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜