欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
探针
NR31和NP31-A的安装问题,主要问题是NP31-A的探针末端是有一定弧度的...
问:NR31和NP31-A的安装问题,主要问题是NP31-A的探针末端是有一定弧度的,在用探针座安装到一定深度后就很难装入,到达这个深度是否就表示不能往里插入,还是需要用力安装到探针座底部?
工厂自动化零件
探针
米思米 MISUMI
排故
提问时间:2026-11-13
2029
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
由于探针产品细小,弧度用于卡住针座用.
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
HW102高压清洗机,样本上写的最大水压是100BAR,是否可以调小?如果可以调小最小可以调到多少?
下一问题:
ZK-1923-AT3038 这个擦拭布可以擦电路板吗?
猜你想搜
探针:NPT1-B是否附带探针座?
探针C-NP20-B尾部是要重新买探针座才能用是吗?那探针座与导线是怎么连接的?
探针C-NP20-B尾部是要重新买探针座才能用是吗?那探针座与导线是怎么连接的?
K-900A的门档在安装上有什么需要注意的吗?
铰链HHPR的四个系列1A,1B,2A,2B的4个安装孔通过3D图看下来均是在一侧的,安装的时候是怎么安装的?
重载用暗合页安装方向很难确定,是否有详细的安装说明?