欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:端子台导轨型号G32-15和TH35-7.5有什么区别?

提问时间:2026-10-20

3663 浏览

全部回答(1个)

这两个型号,是形状差异,TH35-7.5是U型槽的,两边一样高,高度7.5,一般通常都是用的这种的。 G32-15是截面形状是类似字母G型的,高度是15.

发表时间: 2026-10-20

有用

猜你想搜