欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:固定座MTWZ15 里面是深沟球轴承,为何可以承售如此大的轴向力?

提问时间:2026-11-13

2914 浏览

全部回答(1个)

MTWZ15内部的径向轴承是做过一定预压的,可以承受一定的轴向力。 客户主要是垂直使用场合,可以建议客户使用滚珠丝杠带角接触轴承的固定座即可。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜