欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:OPC0026030是否和MSMF022L1V2M配套?网页上OPC0026030即可A6系列,又可A5II系列是否可以配套使用?

提问时间:2026-11-13

2222 浏览

全部回答(1个)

可以配套使用,A5和A6只有编码器线不能通用,电机线通用。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜