欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请问09053 和 09524套筒套头的具体多少英寸?

提问时间:2026-11-13

2187 浏览

全部回答(1个)

直接按照上面所述的6.3mm , 12.5mm ,10mm ,为内六角对边尺寸,英寸(需除以25.4),是多少英寸。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜