欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
搬运车
DT250搬运车,样本上写的适合油桶直径是φ572,油桶如果是φ586,是否可以...
问:DT250搬运车,样本上写的适合油桶直径是φ572,油桶如果是φ586,是否可以适用?
捆包/物流保管用品
搬运车
虎力 HULIFT
负载
提问时间:2026-11-13
2030
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不能用,φ586油桶应该非标准尺寸,我司的搬运车不能对应。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
C-GRD标准附件中的快速接头尺寸?
下一问题:
KUL20-B-220这个型号的手轮前的那个把手固定件的具体型号是什么?
猜你想搜
AC-1200该款搬运车自带单管吗?
HW102高压清洗机,样本上写的最大水压是100BAR,是否可以调小?如果可以调小最小可以调到多少?
E0852这款焊接面罩备用镜片,1,适合哪种焊接工况,氩弧焊还是电焊 2,资料上写9号,适用的电焊电流范围是多少?
RNPA038-BU双头探针,样本上写的全行程1.1,额定行程0.65 右侧针头出头部分为1.1mm可以达到,但左侧针头出头仅有0.6mm,额定行程是多少?
链轮惰轮DRC40-13-10目录上写的单边和双边随机发货指什么?
连接器允许最大直径多少的线缆?