欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
连接器
连接器M/M8A-P4带有将两侧的电缆屏蔽层连接在一起的功能吗?
问:连接器M/M8A-P4带有将两侧的电缆屏蔽层连接在一起的功能吗?
接线
连接器
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-11-13
1738
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不具有屏蔽功能。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
隔热板的重量是多少?
下一问题:
联轴器型号CPJC40-RD-14-14,但是收到的实物包含两个型号MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV,CPJC40-RD-14-14是不是由MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV组成的?
猜你想搜
电缆MAST-UL20276SB-28-34P-8该型号的屏蔽层是什么材质的?
UL规格 耐油 不带屏蔽 30V/300V 传感器专用 固定电缆是否带有屏蔽功能?
电缆连接器如何使用?
65590和65560-15是否带有角度锁定功能?
光幕传感器SF4B中有消隐和屏蔽功能,两者有区别吗?
RS306B-L-P1-3系列连接器 控制器上COM2电缆以及脉冲输入专用连接口电缆型号是多少?