欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
螺栓/螺钉/螺丝
螺丝中的L指的是哪个长度?
问:螺丝中的L指的是哪个长度?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
尺寸
提问时间:2026-11-13
7424
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是规格图中(头部)k以外的部分属于L(组合螺栓的L都是指头部以外部分)
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
联轴器型号CPJC40-RD-14-14,但是收到的实物包含两个型号MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV,CPJC40-RD-14-14是不是由MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV组成的?
下一问题:
气动冲击扳手2125QTIMAX-AP,有4个档位,在一档使用时,扳手的扭矩是多少?
猜你想搜
弹簧的压紧长度是指什么?可以在压紧长度下使用吗?
螺丝CSPCSZ-316L-M3-8满足的标准号是多少
螺栓C-BMSB3-5的L长度公差是多少?
V型导轨BVGBS3-C,的长度L和e1两个尺寸的公差是多少?
螺丝型号:HXN-316L-M12-40 请问这个强度等级是多少/
不锈钢十字形旋钮 CK-SUS 是否可以指定螺丝的长度呢?