欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LMFS-DIN980-M10-1.5S(10)自锁螺母扭矩最大多少?

提问时间:2026-11-13

3176 浏览

全部回答(1个)

有效力矩 N.M ,第一次拧入MAX 10.5 第一次拧出 Min 1.5 第五次拧出Min 1,夹紧力 19.1KN ,保证载荷 50500N。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜