欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MJ1000B,千斤顶 1、该产品是不是握柄可以左右移动180度都可以使用? 2、最低/最高提升高度, 是指底板到轮子底面12才可以开始用力顶吗? 3、底板有无孔可以用来固定

提问时间:2026-11-13

2285 浏览

全部回答(1个)

1.手柄不能180°转动的, 2.产品的放到最低的时候离地高度12,手柄下压后可升到50 3.底板没有固定孔的

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜