欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:端子台TMEVTC1.25-11和STKP-1.25用什么端子?

提问时间:2026-11-13

2093 浏览

全部回答(1个)

头部直径在2.3mm以内的都没问题,所以选的这两个型号都是可以的。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜