欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:筒式加热器MHK15.77-127.0-V240-W750如果导线需要延长如何操作

提问时间:2026-11-13

1897 浏览

全部回答(1个)

可以延长。 注意耐温(200°)、电流(3A)、防漏电措施即可。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜