欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:圆筒锁Ⅰ型C-34使用有什么需要注意的?

提问时间:2021-09-03

2664 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

圆筒锁Ⅰ型 C-34也可以卸下厚度为4mm的环后再使用。舌片安装位置为14mm-18mm。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜