欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:蘑菇头胶带SJ3551-25.4-45.7M和SJ3550-25.4-45.7M厚度确认,是单层厚度,还是双层厚度,另这两个型号是否是双层的?

提问时间:2026-11-13

3490 浏览

全部回答(1个)

【使用方法】此产品不分公母,截取相同长度相互卡扣即可使用。【厚度】单面厚度为3.5mm,卡扣起来的厚度为5.8mm左右

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜