欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手动组件KUDP平行度0.15mm测试的区间是哪里? 是否最短有效行程的平行度比最长有效行程的平行度精度高?

提问时间:2026-11-13

2469 浏览

全部回答(1个)

1.有效行程内底面相对于工作台面的移动平行度。 2.理论上有可能。但一般我司只能保证在规格值0.15mm以内。(手动组件为非高精度产品,若需要精度较高的场合下使用,请勿选用)。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜