欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:隐藏式合页HGZ-45、HGZ-70、HGZ-95的承载分别是多少?

提问时间:2026-11-13

2471 浏览

全部回答(1个)

HGZ-45:88N、HGZ-70:117N、HGZ-95:185N

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜