欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:针规 4110-6D30 是否有圆度参数?现场使用圆度需要检验,若无能否推荐?

提问时间:2026-11-13

2192 浏览

全部回答(1个)

此款无圆度 推荐AA-6.30,这款有圆度要求,可以过检,为0.5μm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜