欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器MWS-ZPS-28-7-S最高可以耐多少电压?使用寿命是多少次?

提问时间:2026-11-13

1788 浏览

全部回答(1个)

工作电压是500V,耐电压是1500V,使用寿命是500次以上

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜