欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:同步带轮HTPA24S8M250-A-P16,重量是多少?

提问时间:2026-08-15

2834 浏览

全部回答(1个)

此款带轮重量约232g,由于是MTO产品,具体重量请以实物为准

发表时间: 2026-08-15

有用

猜你想搜