欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:【MISUMI】铣刀柄:BT50-FMB22-250 【京瓷】铣刀盘:MOF45063R-05-5T-M 是否可以配套使用?

提问时间:2026-11-13

12509 浏览

全部回答(1个)

不能配套使用。 铣刀柄:BT50-FMB22-250的D尺寸要和铣刀盘的d2尺寸想配才行。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜