单轴机器人
EXRS-ST1数据线,RS-MANAGER软件也已经安装好,用数据线把驱动器E...
问:EXRS-ST1数据线,RS-MANAGER软件也已经安装好,用数据线把驱动器EXRS-C1和电脑连接,电脑USB口显示感叹号,无法识别是什么原因?
工厂自动化零件
单轴机器人
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-10-20
3071
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
使用附带的光盘,安装USB-232的驱动程序即可。
发表时间: 2026-10-20
有用
上一问题:
DS1104Z-S PLUS和DS1104Z-S是什么区别?
下一问题:
MTB60DN-2PK该端子台配套的导轨是什么尺寸的
猜你想搜
数显指示表543-553-1和替代产品543-553DC 使用的数据线是否一样,型号是什么?两者的数据线连接电脑端是否都是USB口?
高度尺192-663-10连接电脑的数据线型号是什么
EXRS-C1驱动器,单轴机器人型号RS106系列 现已经安装了RSMANAGER软件,但是驱动器和软件连接时一直闪红灯,无法连上,请问是什么原因?
百分表543-390和该型号配套的数据线型号是多少? 需要跟电脑连接并可以传输测量数据
型号 EXRS-ST1 的单轴机器人驱动光盘中的软件是否支持 WIN10系统?
推拉力计Z2-500N是否包含软件和数据线?