欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:数显指示表543-553-1和替代产品543-553DC 使用的数据线是否一样,型号是什么?两者的数据线连接电脑端是否都是USB口?

提问时间:2026-11-13

2835 浏览

全部回答(1个)

整套543-553DC包含:数显表543-553-1和电源。连接电脑的数据线型号为06AFM380D,但是数显表上没有数据输出开关,需另购USB-ITPAK软件,所以不推荐;推荐连接电脑方法:264-016-10数据输入装置+936937(1M)数据线或965014(2M)数据线,连接电脑的USB端口。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜