欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:减速机HTF60-5-MSMJ042G的法兰四个角的安装孔径是M5,但是配套的伺服电机法兰的四个孔是4.5的通孔,这样配套使用的时候确定没有问题吗?

提问时间:2026-11-13

3246 浏览

全部回答(1个)

行星减速的输入轴是按照所配电机的轴端来定制的,只要、使用的电机是MSMJ042这个松下400W的电机的话,就可以使用。该款对应M4.5,按照电机来。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜