欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:锁扣C-288-OP-1和C-288-DL是否是C-288-KEYED-ALIKE 产品的必备品,另这两个型号C-288-OP-1和C-288-DL的作用是什么?

提问时间:2026-11-13

3418 浏览

全部回答(1个)

不是必备品。 C-288-OP-1是空转环,C-288-DL是定位球。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜