欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:GPOB系列导柱先端中心有M12mm*30mm的螺纹孔,作用是什么?

提问时间:2021-09-03

2414 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

该导柱标准品直径为80mm&100mm两种较大规格,重量较重。为了安全及方便吊装特意设置了该吊装孔用于产品吊装

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜