欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HDMC50 轴承组件 1、E尺寸的精度多少? 2、轴承箱轴承座直径的精度 H7,是指哪一个尺寸? 2、轴承座锁紧后的间隙大概是多少?

提问时间:2026-11-13

2785 浏览

全部回答(1个)

1.E尺寸由于是铁铸件公差没有行业标准,因生产批次的问题误差一般在±0.8mm的范围内浮动。 2.H7轴承座内圈的精度 3.径向间隙6-23um

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜